请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951-Q1 主题中讨论的其他器件: UCC28950
你好
1) 1)如何确定图56中的组件 D4、D6。 UCC28951-Q1数据表的说明? 它们的二极管类型(肖特基二极管或快速二极管或超快速二极管)? 这些组件的电流、电压和额定功率是多少?如何计算这些值?
2) 2) 在 UCC28951-Q1 DS 的同一图56中、D5、D11的用途是什么? 以及如何确定额定值的组件及其二极管类型?
请帮助。
谢谢