This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732999/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28950

你好

1) 1)如何确定图56中的组件 D4、D6。 UCC28951-Q1数据表的说明? 它们的二极管类型(肖特基二极管或快速二极管或超快速二极管)? 这些组件的电流、电压和额定功率是多少?如何计算这些值?

2) 2) 在 UCC28951-Q1 DS 的同一图56中、D5、D11的用途是什么? 以及如何确定额定值的组件及其二极管类型?

请帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajashekar

    D4和 D6构成缓冲器网络的一部分、用于钳制同步整流器上的峰值电压。 这些器件应该是快速型或超快速型。 它们将经历等于 C1两端电压的反向电压、因此其反向电压额定值应约为该值的1.2倍。
    它们将在每个开关周期中经历电流脉冲、但平均电流将较低。 峰值电流将由从二极管经过 C1并通过 SR 返回的环路中的阻抗设置。 所示的 ES3BB 二极管具有25ns 反向恢复时间、100V 反向电压和100A (非重复)峰值正向电流。 遗憾的是、我无法提供更多信息、因为缓冲电路的设计非常依赖于所涉及的电路的细节。

    二极管 D5和 D11将变压器的初级侧钳制在 Vin 和 GND、并防止振荡、从而对 SR 进行过压。 它们的反向电压等于 Vin、因此需要大约1.2倍的反向电压额定值。 它们还需要是超快类型。 正向电流很难预测、因此通常会选择它们来承载全部初级电流。 UCC28950数据表中的第8.2.2.5节提供了一些更多详细信息。

    此致
    Colin