This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:器件如何退出'待机模式和#39;?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184638/lm5141-how-does-the-device-exit-standby-mode

器件型号:LM5141

我知道、当配置为 DEMB 并在轻负载条件下、LM5141在缺少16个开关周期后自动进入"待机模式"。 我的问题是、当负载返回时、它是否会自动退出"标准模式"? 换句话说、重新应用负载是否会自动将器件从"标准模式"中拉出、如果是、这种"唤醒"的阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    是的、当负载增加时、LM5141将自动退出该模式。 条件包括 FB < 0.99*Vref 和 COMP > 300mV。 进入待机模式后、唤醒信号被屏蔽~10us、以防止任何噪声重新唤醒控制器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、感谢您提出这个问题。