This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:SoC 突然下降至7%

Guru**** 2603895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182829/bq78350-r1-soc-sudden-drop-to-7

器件型号:BQ78350-R1

您好!

   SOC 测量中存在问题。 我有一个8S8P LiFePO4 25.6V/48Ah 的电池组。 在此过程中、我使用愚蠢的方法(2Ah=1Ah)为电量监测计配置了电流。 因此、在这种情况下、当对 SOC 进行充电时、电池组总容量达到100%。 但是、当突然放电时、SOC 将在负载为200mAh 时从100%变为7%。

请提供一些有关该问题的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生这种情况的原因可能是电压降至 EDV2以下。 确保将 EDV2设置为低于典型负载电压曲线的拐点。 这对于 LiFePO4尤其重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、您好、感谢您的建议、让我检查一下、之后我会再回来。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我这是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、您好、问题已解决。 非常感谢