This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:在并联模式下、SW1和 SW2的效率可提供最大8A 电流

Guru**** 2561520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, TPSM5D1806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184785/tps65400-efficiency-for-sw1-and-sw2-in-parallel-mode-providing-max-8a

器件型号:TPS65400
主题中讨论的其他器件: TPSM5D1806

大家好、团队、

数据表未提供并联 SW1和 SW2的效率(最大8A)。 此外、Webench 不允许在8A 最大电流情况下将 SW1与 SW2相连。 您能否在输入电压= 5V 和输出电压= 0.72V 时测量并提供0A 至6A 范围内的效率?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans!

    并联效率可相当于两个单通道。 您只需通过 webench 评估具有3A 负载的单通道的效率即可。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    我使用 Webench 比较了 TPSM5D1806在交错和双模式下的效率、并观察到不同的效率、尤其是在较低的电流下。 您写的效率"可以等效"、但正如您在下面看到的、它不适用于 TPSM5D1806、我想它看起来与 TPS65400类似。 因此、我再次要求您测量交错模式下的效率。

    您能否确认对于 TPS65400、2个单通道的效率是相同的(而不是"可以")?

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我的同事将在下周回复您!

    BRS

    Zixu