请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24045 电量监测计 PN: BQ27421YZFR-G1B
电池充电器 IC PN: BQ24045DSQR
- 当 FG 在运行一段时间后进行下电上电时、它的运行方式是否与 FG 首次上电的运行方式相同? 我想描述新 FG 的充电行为、但最简单的方法是使用我手头上的器件、其中 FG 已经使用了一段时间。 我希望我可以重置 FG 并将其用于此表征。
- 在阅读电池充电器 IC 数据表时、我的理解是、每次电池 充电器 IC 看到施加的电压时、新的充电周期将启动、并且 CHG 引脚被拉至低电平。 我最近观察到、当 SOC 报告已充满电并且向电池充电器 IC 施加电压时、不会开始新的充电周期。 这似乎是防止电池过度充电的合理方法、但我们的固件逻辑中需要考虑这种行为、因此我想确认这是预期行为。
- 更一般地说、除了技术指南中建议的4个配置参数(电池容量、设计能耗、端子电压、抽头率)之外 、您是否会建议对任何其他配置参数进行编程以提高 FG 精度?
- 我最近观察到电池充电器 IC 将暂时停止并开始充电周期、但 SoC 低于50%的行为。 在什么情况下会导致这种贝哈维尔?