This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:恒流控制

Guru**** 2814835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28C43, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181543/ucc28700-constant-current-control

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件: UCC28C43TINA-TI

您好!

我尝试使用 PWM 控制流经变压器的电流的电路 、在该电路中、MOSFET 在达到给定电流时关断、并定期导通。 因此、基本上是一个 PWM、在该 PWM 中调整占空比以在变压器中获得恒定电流峰值。  

基本原理如下所示:

我当时在想 UCC2870x 、但我不知道我是否可以这样使用它、我还看到其他 IC、如 UCC2863x 或 UC184x、可能会达到这个目的、但我恐怕会错过一些东西。 没有任何电压调节、如果需要、我需要能够禁用开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    我建议查看用于开环控制系统的 UCC28C4X 控制器。 UCC28700或我们的大多数交流/直流控制器不能开环运行。

    谢谢、  

    Claire

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    UCC2863x 和  UC184x 看起来大致相同、至少在功能方框图中、您能否确认 UC184x 是否也可用于开环?  

    我不太清楚如何连接 comp 和 fb 引脚我不确定是否理解数据表、以下配置是否适用于上述应用?

    此外,是否可以使用上述引脚调整 CS 的1V 阈值? 这看起来可能是可能的、但我仍然不清楚

    即使它是仿真原理图、像往常一样、SPICE 不收敛、因此我无法说它是否正常

    此致、

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    我已将此帖子分配给一位专家、该专家可以帮助回答有关 UCC28C4x 和 UC148X 的问题、他将在1-2个工作日内回复。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Claire!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrien、

    您应该能够在开环反激式中使用 UCC28C4x。 您是否尝试过使用 PSpice 进行仿真? PSpice 是专为 TI 产品设计的免费仿真软件。 TI 不支持 LTSPICE 仿真、因此我们建议改用 PSpice。 我们还提供 基于 TINA TI SPICE 的软件。 应该预加载模型、但如果没有、您可以在 UCC28C4x 网站上找到 PSpice 和 TINA TI 模型。  

    我对 UCC28C43进行了稳态仿真、其采用与下面类似的开环配置。  

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    我尝试过 Tina、这可能还可以。 您是否认为有办法更改 CS 的1V 触发限值?  
    顺便说一下、我认为您布置的电路可能无法正常工作、因为 OUT 连接到电压为100V 的 VCC、即使有电阻分压器、去耦电容器上的电荷也应使 VGS 超过其限制、但我可能是错的

    此致、

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrien、

    PSpice 是较新的软件、但 TINA-TI 也应工作。 PSpice 模型未加密、因此您将能够修改模型。 您无法从外部更改 CS 阈值、但可以以不同的方式设置 COMP、以便更改 CS 等效阈值。 您可以从数据表的第13页查看下面的方框图。

    如果 MOSFET 模型允许、OUT 可能高于 MOSFET VGS。 您可以尝试向 VGS 添加钳位、或使用另一个具有更高 VGS 的 MOSFET 模型。

    此致、

    王永平