This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:UCC28730输出变化

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184975/ucc28730-ucc28730-output-change

器件型号:UCC28730
主题中讨论的其他器件: UCC24650

大家好。

我尝试使用 UCC28730 PSR 反激式控制器进行唤醒监控(Ucc24650),并尝试使用 TI 设计的转换器。 在数据表示例设计中、电源设计用于5V-2A 的输出。 但我希望具有24V-4A 输出。 此控制器是否可以实现这样的输出? 如果可能、我应该在转换器板上更改哪些部件。 如果您能给我建议、我将为您提供帮助。  

从现在开始、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin、

    感谢您查询 UCC28730。

    尽管96W 的功率级别较高、但您绝对可以使用 UCC28730设计24V/4A 输出。

    不过、我们建议重新设计新电路板、而不是尝试修改现有的10W EVM、因为大多数组件(变压器、Vs/CS/Vdd 引脚电容器和电阻器/缓冲器组件/输出电容器)和 PCB 迹线都需要针对新的功率级别进行优化 (初级侧上的现有 MOSFET 可能可以用于新的功率级别、但需要根据匝数比检查次级侧。)  UCC28730 Excel 计算器是开始设计的好地方。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。 这一指导和您的帮助为我的输出要求和新设计提供了很好的起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin、

    感谢你的答复。 如果您有任何疑问或需要帮助、请告知我们。

    此致

    Harish