This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UPS

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40766
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184871/ups

主题中讨论的其他器件:PMP40766

您好!

你好。

客户 正在寻找 UPS /系统解决方案、该解决方案可以从城市网络/太阳能电池板获取输入(100V AC 至240V AC 或太阳能电池板输入)。 为电池充电并提供300W 交流输出。

当城市网络可用时、直接将输出与输入连接、否则将电池电压转换为交流电。 可能与 UPS 解决方案或逆变器相同。

有一点很重要、他需要一个300W 的输出解决方案来满足所有三种情况。 1:110V 交流2:220V 交流3:太阳能电池板

他在 TI 找到了单相在线 UPS 设计、但 他不确定它是否符合所需的要求以及 TI 提供的与之相关的解决方案。

https://www.ti.com/solution/single-phase-online-ups

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent