大家好、
我正在寻找隔离式电源来驱动1700V 的高侧 SiC MOSFET。 低于规格
输入电压=5V
输出电压= 15V
隔离电平=3KV 或更高
符合 AEC-Q100或 AEC-Q101标准
SMD 器件
请尽快建议该器件、这样会有所帮助。
谢谢、
Suma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在寻找隔离式电源来驱动1700V 的高侧 SiC MOSFET。 低于规格
输入电压=5V
输出电压= 15V
隔离电平=3KV 或更高
符合 AEC-Q100或 AEC-Q101标准
SMD 器件
请尽快建议该器件、这样会有所帮助。
谢谢、
Suma
Suma、
我假设您尝试偏置将用于驱动 SiC 的高侧参考栅极驱动器? UCC12041-Q1是一款5V 至5V 模块、不符合您的15V 输出要求、除非您堆叠三个输出以获得3X 5V=15V。这需要数量=3、UCC12041-Q1、您可以在其中并联输入和串联输出。 TI 没有可用于 UCC12041-Q1 的 PSPICE 模型、但您可以在此处的产品文件夹中找到 SSimplIS 模型。 如果您的 LV 侧确实被限制在5V、您可以考虑 使用变压器驱动器吗? 变压器驱动器是具有集成开关的开环(非稳压输出)、双端驱动器、可通过外部变压器提供隔离。 您的15V 次级侧将几乎受到稳压、5V LV 输入也将受到稳压。 考虑使用可直接由5V 输入供电的 SN65051/5/6或需要更多电源的 SN6507?
此致、
Steve M