This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:电感器选择

Guru**** 2387810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185593/lmr14050-inductor-selection

器件型号:LMR14050

大家好、团队、

代表我的客户发布:

我对应用报告 SNVA810有疑问: https://www.ti.com/lit/an/snva810/snva810.pdf

我特别要求为第3节中提到的2.2uH 电感器提供合适的器件型号。 我已经按照公式进行了计算、虽然我可以选择2.2uH 的电感器、但电感器中还有许多其他参数可供选择。 因此、我希望您推荐适合此应用的电感器。 本应用手册建议使用 WEBENCH、但 WEBENCH 不返回扼流圈设计。

此外、请在第2.3节的方程式1和2中指定所需的衰减。 我们需要重新计算开关频率为1.5MHz 的电容器。 如果您的专家也能提供有关这些电容器的答案、请进行交叉确认。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    EMI 电感器(电感除外)最重要的参数是自谐振频率(SRF)。

    您需要寻找具有最高 SRF 的电感器、以便它在 EMI 频段中保持感性。

    我会说50MHz 或更高。  下一个最重要的属性是电感器应被屏蔽。   

    最后、您将需要额定输入电流的电感器。  可以使用来估算输入电流  

    您的应用的估计效率。

    如果更改开关频率、则需要重新计算 EMI 滤波器组件。  衰减值

    您所使用的 EMI 标准将保持不变、无论您需要达到何种级别。

    谢谢