请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27517 您好专家、
我的客户希望使用3个 UCC27517来驱动3个 MOS 并联。
他们 希望了解 传播延迟的一致性。
它显示传播延迟与许多因素有关、例如电源电压和温度。
因此、数据表中的范围为4ns 至30ns。

客户希望在相同的条件下了解传播延迟的差异、如果您可以提供其他延迟一致性数据、那就更好了。
BR
Emma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.