This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:BQ25883:对 IINDPM 应用问题的阐述

Guru**** 2575315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185551/bq25883-bq25883-clarification-on-iindpm-application-questions

器件型号:BQ25883

你(们)好

我们发现、在 CHRG_STAT (0Bh)进入充电终止完成后、IINDPM 的设置将无效。

问题描述:
如果 VSYS 后端的负载最大电流为2400mA、如果在 SDP 状态下 IINDPM = 500mA、则在 CC/CV 模式下实际测量的 I_VBUS 电流接近500mA。 但是、当 CHRG_STAT 完成充电终止时、实际测量的 I_VBUS 电流接近1030mA。

结果描述:
根据实验结果、在 BQ25883进入充电终止完成后、虽然 IINDPM 设置为500mA、但实际电流限制功能不起作用。

我们需要确认、当 BQ25883进入充电终止完成时、IINDPM 功能是否无效。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    下面是我 在工作台上从 EVM 获得的测试结果。  电荷终止后、IINDPM 不会改变。   

    IINDPM 控制环路的有限响应时间约为150us、如下面数据表图的红色曲线所示。

    我认为升压转换器、所有这些都已知可拉大电流脉冲、因此能够非常快速地拉高电流。  转换器不能快速响应。  我建议添加更多 SYS 电容来处理升压转换器电流尖峰。

    此致、

    Jeff