This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS65219为 FPDlinkTM 提供1.2V 电源

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219-Q1, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184912/tps65219-tps65219-supply-1-2v-for-fpdlink

器件型号:TPS65219

大家好!  

客户希望在为 AM62X 供电后使用 TPS65219-Q1为 FPDlink (1.2V)供电。 从 Buck3到为 FPDlink 提供1.2V 电压、这是否起作用? 或者是否有其他方法为其供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale Tan、您好!  

    感谢您的参与。 请注意、我们在12月22日至1月6日期间提供有限的产品支持。 您的请求已分配、但在此期间将延迟。 请在1月10日前回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的耐心等待! 为了确保我了解客户的请求、他们需要将其中一个 PMIC 电源资源配置为输出1.2V? 您是否对1.2V 电源轨(即序列、电流等)有电源要求? 目前、我们有一款汽车 TPS65219型号、其 LDO4配置为输出1.2V、最大电流为300mA。 完整的可订购器    件型号为 TPS6521920WRHBRQ1、建议用于采用3.3V 输入电源的应用、LPDDR4、0.75V VDD_CORE 以及需要1.2V (即 HDMI 发送器)的外设。 我随附了一个 PDF 文件、其中概述了 TPS6521920W 配置。 如果您有任何疑问、如果客户对预量产样片感兴趣、请告知我们。  

    如果此配置不满足客户的电源要求、我们还可以定义定制 NVM 配置、其中 PMIC 电源和数字资源经过编程以满足特定的电源要求、但此选项具有业务要求、需要我们的营销团队批准。  

    e2e.ti.com/.../TPS6521920WRHBRQ1.pdf

    谢谢、

    Brenda