This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:开/关闭锁开关

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180578/lm5116-power-on-off-latching-switch

器件型号:LM5116

大家好、我正在设计100V 至5V/12V 降压转换器/电压稳压器。  

我选择的 LM5116似乎满足了我的需求。  
我想通过在 EN 或 UVLO 引脚上使用5V 锁存开关来打开和关闭输出。  

这是 webench 提供的原理图:  

我看到他们没有在这里使用开关。 我想一种简单的方法是在锁存开关侧使用晶体管? 但我不确定晶体管上的栅极在所有开关关闭时将从何处获取电压。

也许我们可以使用 UVLO 将开关接地以将其关闭? 这可以通过内部接地来实现吗? 这是否需要通过晶体管来实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohammad  

     当您想停止开关时、请将 UVLO 引脚接地。 您可以在 UVLO (漏极)和 AGND (源极)引脚之间安装 N 沟道 MOSFET、然后控制 N 沟道 MOSFET 的栅极以启用/禁用 LM5116的开关。  

    -李家祥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复 Eric。  

    请原谅我的无知、但 N 沟道 MOSFET 如何打开 LM5116? MOSFET 需要栅极上的+ve 电压来启用从 UVLO 到 GND 的路径。 您建议如何为 MOSFET 栅极供电?

    以下解决方案是否正常工作、或者它们是否需要额外的电路来避免损坏开关和 LM5116:

    备选案文1.

    备选案文2.

    谢谢 Eric!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed、  

    通过阅读此主题、我假设您的问题是、在所有"关闭"的情况下、您会看到与逻辑发生冲突、因为您必须向 NPN 的基极提供电压、从而导致关闭状态。  我建议使用下面的概念建议、这样、当器件或其子电路没有电压时、一切都会关闭。

    当 NPN 基极上存在电压时、器件将导通、当 NPN 基极上没有电压时、器件将关断。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。 为了简单起见、我建议的在 UVLO 和接地之间直接添加开关或 EN 和 Vin 的解决方案不起作用的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed、

    我上面建议的解决方案在 VIN 的功耗方面具有正确的逻辑。  我假设 您仅希望在存在输入电源时激活 LM5116。  即 输入端存在电源、打开 LM5116。  输入端不存在电源、请关闭 LM5116。

    希望这对您有所帮助。

    David。