This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:数据表中的 TPS54331不完整修订历史记录

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183465/tps54331-tps54331-incomplete-revision-history-in-the-datasheet

器件型号:TPS54331

大家好、

TPS54331数据表的修订历史记录不包括修订版本 A 至 D 的修订历史记录、请参阅随附的图。

是否可以提供 从 A 到 D 的修订历史记录?  

谢谢你。

此致、

WOuter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kragt

    我们可能很难找到历史,但我将进行双重检查。 BTW、为什么需要修订历史记录?

    谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby 您好,

    感谢您的快速响应!

    客户担心数据 表上的任何外形尺寸功能和规格更改都会发生变化。

    因此,他们希望有完整的修订历史来澄清这一点。

    此致、

    WOuter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WOuter、

    我的同事稍后会给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、


    感谢您的回答。  

    请您提醒您的同事对此进行回复吗?

    谢谢你。  

    此致、

    WOuter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WOuter、

    很抱歉耽误你的回答。 我将在下周通知我的同事给你答复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kragt

    很抱歉耽误你的时间。 这是一段很长的历史、主要是关于格式更改。 例如、将存储温度置于第6.2节、而将其置于第6.1节。

    在更改过程中、添加了一个表、然后删除了该表:

    EN ABS 值从5V 更改为6V。 没有与 EC 表相关的其他更改。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby