This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:如果 IN 和 EN 未提供电源或信号、电流是否会从 OUT 返回 IN。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185383/tps25982-will-the-current-flowback-from-out-to-in-if-no-electrical-power-or-signal-is-provided-to-in-and-en

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件: TPS25947

用法如下

主部件有一个备份。  主部件及其备份各有一个高侧板。  主部件及其备份具有连接到电子保险丝 TPS25982的通用负载。  

当信号 MAIN_EN 处于活动状态时、主器件输出电源的隔离式 DCDC 和备用电源的隔离式 DCDC 将被禁用。 如果主部件电源域中的控制器打开带电、则负载受电。 电流是否会从负载流回输出、最后流回备用的电子保险丝 TPS25982的输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiang、

    是的、由于 FET 体二极管、电流将流回。  您需要使用 TPS25947等具有 B2B FET 的器件来实现反向电流阻断。 请查看 TPS25947数据表和数据表中 ORing 的系统示例。

    此致

    Kunal Goel