This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有可通过 PWM 调节输出电压的 SEPIC 控制器

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, TPS61088, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185143/sepic-controller-with-an-adjustable-output-voltage-via-pwm

主题中讨论的其他器件:TPS61170TPS61088TPS61178

亲爱的朋友、您好!
我正在寻找一款具有可通过 PWM 调节输出电压的 SEPIC 控制器。
控制器的开关频率应为2.2Mhz。
输入电压特性:8V 至12V
输出电流:0、3A

注意:TPS61170是一个很好的选择、遗憾的是开关频率大约为1、2Mhz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Delta、

    与 TPS61170中一样、在 CTRL 引脚上使用 PWM 来调节 VFB 并不常见。  

    我们建议使用2.2MHz 器件、例如 TPS61178和 TPS61088、然后使用 PWM +低通滤波器生成控制电压、并使用电阻器连接到 FB 引脚。

    此致

    Lei