This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08-Q1:如果未向 VBB 和 EN 提供电力或信号、电流是否会从 VOUT 流回 VBB。

Guru**** 1223640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183462/tps27sa08-q1-will-the-current-flowback-from-vout-to-vbb-if-no-electrical-power-or-signal-is-provided-to-vbb-and-en

器件型号:TPS27SA08-Q1

用法如下

主部件有一个备份。  主部件及其备份各有一个高侧板。  主部件及其备用部件具有连接到两 个高侧开关的常见负载。  

当信号 MAIN_EN 处于活动状态时、主器件输出电源的隔离式 DCDC 和备用电源的隔离式 DCDC 将被禁用。 如果主部件电源域中的控制器打开带电、则负载受电。 电流是否会从负载流回 VOUT 并最终流回备用电感的 VBB?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maverick、

    如果负载由主开关供电且 VCC2为0、则电流将通过高侧开关的体二极管从负载回流到 VCC2。 一些缓解措施可能是在高侧开关之前在 VCC1和 VCC2处设置一个阻断二极管、或在高侧开关之前使用我们的电子保险丝、以最大程度地减小由二极管引起的功率损耗。

    如果还有其他问题、请告知我。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我有一个电子保险丝、它不是在 IN 端口供电、而是在输出端供电。 它是否会返回到 IN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maverick、

    如果您在输出引脚和负载之间有一个电子保险丝、则应防止回流。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用电子保险丝而不是  TPS27SA08-Q1、 上图中的备份设计是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maverick、

    电子保险丝有单独的应用工程师。 我建议您使用电子保险丝器件型号跟踪另一个线程、电子保险丝团队的人员将能够评估电子保险丝是否能够满足所有需求。

    如果需要高侧开关侧的任何其他东西、请告诉我、我可以跟进。

    谢谢!

    此致、

    您好