This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:TPS631000

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184937/tps631000-tps631000

器件型号:TPS631000

目前、该方案使用两节(3V)的 AA 干电池为电源供电、而降压/升压方案最初设计用于电机驱动(请参阅电机参数屏幕截图)。 降压/升压(__LW_AT__tps631000)设计输出电压为2.45V、目的是降低电机功耗(测得的直流电源可稳定地驱动至高于2V)、遇到的问题是电机在某些状态下的瞬时电流较大、 。输出电流中的干电池电压会出现较大的压降、而我们的电机测量的结果是将干电池电压拉低至1.4V、低于降压/升压方案的最小输入电压、从而导致无法驱动电机 Δ I

1、这种现象的原因是什么?

2、还有其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      大家好、

    我认为造成这种现象的根本原因是干电池的峰值电流能力差。 当这是高输出电流时、电池的输出电压将下拉。

    对于解决方案、我们可以尝试使用更大的输入电容器来解决这一问题。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tao;

    感谢  您 的回复,很抱歉我 不明白您的意思是 使用更大的输入电容 ,是 指选择大 电池或 宽电压直流,您能详细描述解决方案?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、

    我是说具有更高输入电容的更大输入电容器。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是指该电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 、正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好 的、谢谢 。我  会尝试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 aiwen

    Thx、如果未修复、请在此处更新您的基准测试结果、谢谢。

    此致

    TAO