This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A-Q1:BQ76PL536A-Q1和 BQ76925电源引脚

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637581/bq76pl536a-q1-bq76pl536a-q1-and-bq76925-supply-voltage-pin

器件型号:BQ76PL536A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76925BQ76PL536A

我想将 BQ76925或 BQ76PL536A 用于 BMS 项目。 我将具有大约4节串联电池。

我能否将电压引脚(BQ76925为 BAT、BQ76PL536A 为 BAT2和 BAT1)连接到专用电源输出(如直流/直流转换器)、而不是从电池组连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要外部电源大于 VC4、您就可以使用 pl536a。 否则、您将遇到问题。

    不能用于 bq76925。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是电源电压必须大于电池组电压吗? 是否有任何电池监控 IC、而无需连接到电池组以获得电源电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设电池组电压为16V、则 Vbat 应为16V 或更大。