This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:VDD2电压过高

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638109/tps65910-vdd2-voltage-too-high

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: AM3352

尊敬的专家:

我正在设计一个使用 TPS65910为 AM3352供电的设计。 智能反射。

当 TPS65910启动时、VDD2的电压为1.1V。 ~10s 后、电压变为~1.15V。 这种输出电压变化是否是由智能反射引起的? 勘误表中提到直流/直流输出可能高于编程值。 这是否可能与此相关?

谢谢!

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juha、您好!

    您可以通过读取 VDD2_OP_REG 和 VDD2_SR_REG 寄存器来确认编程电压。 VDD2_OP_REG[7]确定哪个寄存器设置输出电压。 那么该寄存器的"SEL"域将控制输出电压。

    TPS65910的过压勘误表仅为瞬态过压、因此听起来不像您描述的行为。 我相信处理器会通过 I2C 将输出电压设置为1.15V、这可能是 SmartReflex 或类似的原因。 我建议在电压变化后读取这些寄存器、并查看这些值是否已设置为1.15V。

    此致、
    Karl