请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5017 主题中讨论的其他器件:LM5161、 LM34927、 LM5180
客户希望找到24V 至12V 隔离式电源芯片。 应用是 DCS 系统中的网关模块。 性能要求如下:
最大输入电压为40V、输出 功率 为5W、隔离电平为1500V。
建议使用哪种型号 、交货日期合适?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.