This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:建议使用24V 至12V 隔离芯片

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161, LM34927, LM5017, LM5180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185287/lm5017-24v-to-12v-isolation-chip-recommendation

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件:LM5161LM34927LM5180

客户希望找到24V 至12V 隔离式电源芯片。 应用是 DCS 系统中的网关模块。 性能要求如下:

最大输入电压为40V、输出 功率 为5W、隔离电平为1500V。

建议使用哪种型号 、交货日期合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    LM5017 LM34927非常适合支持0.6A。看起来您对 LM5017等100V 输入电压级感兴趣、如果您有更高的电流要求、我也推荐使用 LM5161、1A。 LM5180/5181是65V 级作为 buckup、用于较低的功率级。  

    FoE 交付和供应请联系您的销售部门或您的机构以获得支持。

    Elena