This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:有关20S 应用的一些问题参考设计(TIDA-01093)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637989/tida-01093-some-question-about-20s-applications-reference-design-tida-01093

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件:BQ76930

尊敬的  

查看 TIDA-01093文档后、在该设计中、两个 AFE (bq76930)似乎独立于 MCU。

当我发现 AFE1和 AFE2中的电压差非常大时、这是否意味着我需要对单个 AFE 执行电池平衡过程。  

是否有任何文档描述了这方面?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    MCU 必须控制平衡、可用的方法是被动平衡、在这种方法中、每个电池都可以进行平衡或以比其他电池更慢的速率进行充电。 当然、在平衡操作期间必须选择适当的模式、以避免输入过载。
    一种方法是考虑所有电池电压、以平衡和平衡高电芯。 另一种方法是平衡每个 AFE 组、然后检查 AFE 之间的差异、并在需要时平衡高电平组。 较高 AFE 上的每个其他电池都是建议的最大平衡方法。 我不认为有任何相关文档、由固件开发人员决定。