This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54622:TPS54622原理图设计检查(适用于 NAND 放大器;LPDDR)

Guru**** 2815375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184549/tps54622-tps54622-schematic-design-check-apply-to-nand-lpddr

器件型号:TPS54622

您好!  

我将 TPS54622设计为2.5V、1.2V、1.05V 电源。 请帮我检查并 告诉我风险是什么?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看所附 Excel 计算器的"输入表"、该计算器用于查看原理图。
    共有3列、每列包含有关其中一个原理图的数据和注释。

    请注意红色单元格(警告)。
    请告诉我这些警告是否清晰、或者您是否需要进一步的帮助。

    如果这解决了您的问题、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    Yitzhak Bolurian


    e2e.ti.com/.../SWIFT_5F00_PeakCMC_5F00_Calculator_5F00_RevA-_2D00_-after.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当我在 " Webench 电源 设计"和您提供的 Excel 中使用相同的参数时、例如、当输出1.2V 时、我使用了2.2uH 电感器和500kHz FSW、Excel 显示检查通过、但 " Webench 电源 设计" 显示我需要使用2.5~3.8uH 电感器。 那么 、我应该提到哪一个呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于1.2V 电压、2.2uH 电感器在500KHz 下正常。 电感器值的选择值为0.3。 我们建议使用0.2到0.5之间的值。

    Excel 工具的"DeviceCalculator"表中的种类(第41行)设置会影响电感器值。

    种类越多、电流纹波就越高、瞬态响应越好、L 值也越低。

    您有3个选项、它们都是很好的选项:

    1) 1)仅依靠 Webench。

    2) 使用 Excel 工具(种类)进行游戏、如果您有任何疑问、请告知我。  
       我向您发送的计算器仅提供有关您当前设计问题的警告。
       要获得最佳原理图值、您仍需要与 Excel 工具进行交互。 和您已经做的一样。

    3) 3)为我们提供每个电源轨的最大电流和瞬态要求、我将为所有组件推荐精确值。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我明白了。