This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:TPS92638能否驱动灯串中的 LED 数量超过4个?

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637999/tps92638-q1-can-tps92638-drive-the-number-of-led-more-than-4-in-a-string

器件型号:TPS92638-Q1

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑使用具有36V 输入电压的 TPS92638。 此外、它们还需要驱动 10个串联的 LED。 但根据器件数据表(SLVSCK5B)、数据表中的所有应用电路 可驱动多达3个串联的 LED。 我的问题是...

TPS92638能否驱动10个串联的 LED?   

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    是的、它可以驱动10个 LED。 只要输入和输出电压低于绝对最大额定值、就可以了。 请记住、热性能是需要考虑的最重要因素。 由于 LED 正向电压的电压变化、10个串联的 LED 可能会导致输入和输出之间的电压差异较大、因此热量可能是一个问题。 检查设计中的热性能。

    此致、
    谢利·何