This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:有关 TPS61169的一些设计问题...

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184233/tps61169-some-design-question-about-tps61169

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件:TPS61199

尊敬的 Sirs:

我的客户采用 TPS6169进行设计、有一些问题需要帮助。

  • 输入电压:12V
  • BL:80mA*4/28V
  • Cin 和 Cout 使用10uF/50V MLCC  

他们找到了  

有 来自 Cout 的可闻噪声 cames

输入电压将始终从11.x V ~12.x V 变化

我可以就此提出建议吗?

谢谢。

e2e.ti.com/.../7043.sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在原理图中、LED 驱动器是 TPS61199、它是您现在实际使用的吗?

    我是否可以知道输入电压是如何提供的? 我可能建议您首先检查电源本身是否稳定。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、它现在正在使用。

    我们使用电源来测试具有 BL 单元的 TPS61199、未连接时、输入12V 非常稳定。

    修改开关频率和元件(二极管、MOS、电感器)、问题没有解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    您是否有输出电压和输出电流的波形? 如果您也有 SW 电压波形、情况会更好。

    您是否厌倦了添加更多输出电容器? 由于陶瓷电容器的直流降额、2*10uF 可能还不够。 我们的数据表建议使用3*33uF 电解电容器。

    BR

    Patrick