This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:输入电容器要求

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637945/tps53355-input-capacitor-requirements

器件型号:TPS53355

您好!

在 TPS53355数据表的布局示例中、在输入部分(VIN 引脚)显示了一个更小的封装电容器和22uF 大容量电容器。  

但示例原理图在输入端只有大容量电容器、甚至 webench 建议仅放置大容量电容器。

因此、请告诉我、在输入部分有没有要求保留一个值较小的电容器(例如1uF 或4.7uF)和大容量电容器。

谢谢、此致、

Madhu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对它没有严格的要求、但您可能需要一些额外的 HF 滤波。  此外、根据您的应用、您可能还需要一些大容量电解电容、尤其是在输入电源通过具有高电感的电缆进行连接时。  数据表通常显示了一个简化版原理图、但您将在 EVN 原理图上看到一个大容量电解电容器和一个 HF 旁路电容器:

     TPS53355EVM-743高效30A 同步降压转换器