This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:效率很重要

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637789/lm3488-efficiency-matter

器件型号:LM3488

您好!

我已经测量了我构建的整个驱动器的效率(R17=0r)。 最大效率为82%。 与 WEBENCH 结果相比、它大约低10%。 如果输入电压比 WEBENCH 设计更高(其中 Vin max = 40V)、是否有机会获得更高的效率?

选项卡1

输入电压(直流)[V] IIN (直流)[A] 引脚[W] 输出电压(直流)[V] 输出电流(直流)[A] 输出功率[W] 效率[%]
53.74. 0.27. 14.51. 17.64 0.68 12时 82.67
56.57. 0.26. 14.71. 17.64 0.68 12时 81.56.
63.64 0.23. 14.64 17.64 0.68 12时 81.95.
70.71. 0.21. 14.85. 17.64 0.68 12时 80.78
77.78 0.19. 14.78 17.64 0.68 12时 81.17.
84.00美元 0.18. 15.12. 17.64 0.68 12时 79.33.

图1.

图2 WEBENCH 图

图3 WEBENCH 效率图

谢谢。

此致、

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是如何测量效率的? 您是否包含了调光控制电路以及 Webench 模型之外的其他附加电路所获得的功率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。 我应该先隔离转换器、然后测量效率。

    然而、整个电路不同部分的电流如下:

    -调光控制<4mA

    - 5V 稳压 6mA

    - LM3488 3mA

    因此 、这些组件的功率损耗应为:P = 17.6V x (4+6+3) mA = 0.23W、

    其中17.6V 是转换器的输出电压。

    我怀疑这些组件采用的0.23W 会显著改变效率。