This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:最小时钟速度

Guru**** 2513535 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184905/lp55231-minimum-clock-speed

器件型号:LP55231

大家好、

我阅读 LP55231的数据表。 它只指定最大时钟速度、400kHz、而不是最小时钟速度。 您知道 I2C 接口所需的最小时钟速度吗?

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    标准模式 I2C fscl 为100kHz、快速模式 fscl 为400kHz、最好遵循这2个频率来使用 I2C 接口。

    此外、客户是否需要低于100kHz 的频率? 如果您将 SCL 频率设置为较低的值、则可以使用、 理论上说、SCL 频率没有较低的限制。

    谢谢!

    Ives  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ives、

    谢谢你。  我已经尝试过100kHz 时钟速度、但它不起作用。 我稍后将尝试400kHz。

    顺便说一下、我对这个 LED 驱动器 LP55231还有另一个问题。

    由于我希望始终启用 LP55231、因此我  通过设计将 EN 线连接到逻辑高电平(Ven = Vdd)、是否在上电后启用 LP55231识别芯片?  还是应   LP55231加电后打开 EN 线路?  您的答案对我的设计非常重要。

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    LP55231将 μs 上电后启用芯片、但应注意到 I 2C 主机在使能线上升沿之后向 LP55231发送数据之前应至少允许500 μ s。

    谢谢!