This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65279:VIN 使能后500ms TPS65279VRHH 输出延迟

Guru**** 2560950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638041/tps65279-tps65279vrhh-output-delay-500ms-after-vin-enable

器件型号:TPS65279

你(们)好

我的客户有一些问题需要帮助。

问题在于在开发板上使用 TPS65279VRHH 电源管理 IC。

我们使用12V 作为 VIN、VOUT2预期为1.8V、VOUT1预期为1.2V、目前我们使用电阻器模式来配置这2个输出。 。

根据我们的规格、我们需要在 VIN 启用后的25ms 内将 VOUT 斜升至1.8V/1.2V。 但实际上、我们在启用 VIN 后花费了超过600ms 的时间进行了测量。 波形如下所示。 蓝色一个是1.8V VOUT、应将其与12V VIN 进行比较、但在下面的波形中、绿色一个3.3V 也可以进行比较、因为它具有与12V VIN 相同的时序。

请帮助检查并反馈您的建议。

谢谢

星号