This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:7.5.2.3编程 VSEL

Guru**** 2525040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185246/tps546b24a-7-5-2-3-programming-vsel

器件型号:TPS546B24A

你(们)好  

VSEL 电阻器23.7K 至 BP1V5、12.1K 至 AGND

升压电压范围?

失调电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在表7-17中、您可以查找12.1k 接地电阻器和23.7k 至 BP1V5的电阻器代码

    这是

    接地代码5

    电阻分压器代码3

    分频器代码3

    这就设置了

    VOUT_SCALE_LOOP = 0.5V

    VOUT_MIN = 0.5V

    VOUT_MAX 1.5。

    VOUT_COMMAND_OFFSET = 1.05

    VOUT_COMMAND_STEP = 0.01

    接地代码5

    这会将 VOUT_COMMAND 设置为 Offset + 5 x Step = 1.05 + 5 x 0.01 = 1.1V