This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494, TL598

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183691/tl494-tl494

器件型号:TL494
主题中讨论的其他器件: TL598

大家好、

我们将 TL494 IC 用于某些特定应用。 我们需要有关 TL494的小信息。

上图是 TL494的方框图。 在该图中、我用红色标记了0.7mA。

因此、我想知道该特定电流量的功能和重要性。  

是否可以将 TL494用于平均电流模式控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的办公室目前在美国年末假期关闭。 我们将很快回复您的请求。  

    此致、  

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    0.7mA 灌电流用于将放大器输出拉至低电平、以便在两个放大器都偏置关闭时提供最大的脉宽输出。

    TL494用于电压模式控制。  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复。

    我想再了解一下有关 TL494的一点。

    TL494内部 PWM 控制 器是正反馈还是负反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是负面反馈。 当引脚3的电压较小时、输出占空比更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、与 TL598相比、TL494的方框图、TL494 的 PWM 控制器方框 图看起来像是正反馈。

    您能不能在 TL494方框图中向我展示 它如何转换为负反馈。

    下图表示同相类型2补偿器。 但运算放大器 IN+、IN- R-C 电路代表相同的情况、在反相类型2中、它们不保留这样的 R-C 电路

    您能解释一下它们为什么代表同相类型2补偿器的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在图1中、输入感应电压从 OPAMP 的电平收集到反相输入、它是负反馈、传递函数输出具有负号;

    在图2中、 输入感应电压从 OPAMP 电平收集到同相输入、它是正反馈、传递函数输出没有减号;

    但从闭环的水平来看、反馈必须为负反馈。 当输出增加时、占空比就会死亡。 也许 OPAMP 输出会增加、但 PWM COMPARIOR 可以降低占空比。 根据我的理解、图2用于 TL494。 当输出电压 增加时、OPAMP 输出会增加、但 PWM 比较器(和 NPN 驱动输出)会降低占空比、从而降低输出。

    我没有比 D/S 中提供的更详细的内部方框图

    我希望这对您有所帮助、

    此致、