主题中讨论的其他器件: TL598
大家好、
我们将 TL494 IC 用于某些特定应用。 我们需要有关 TL494的小信息。
上图是 TL494的方框图。 在该图中、我用红色标记了0.7mA。
因此、我想知道该特定电流量的功能和重要性。
是否可以将 TL494用于平均电流模式控制器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在图1中、输入感应电压从 OPAMP 的电平收集到反相输入、它是负反馈、传递函数输出具有负号;
在图2中、 输入感应电压从 OPAMP 电平收集到同相输入、它是正反馈、传递函数输出没有减号;
但从闭环的水平来看、反馈必须为负反馈。 当输出增加时、占空比就会死亡。 也许 OPAMP 输出会增加、但 PWM COMPARIOR 可以降低占空比。 根据我的理解、图2用于 TL494。 当输出电压 增加时、OPAMP 输出会增加、但 PWM 比较器(和 NPN 驱动输出)会降低占空比、从而降低输出。
我没有比 D/S 中提供的更详细的内部方框图
我希望这对您有所帮助、
此致、