This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637657/bq78350-r1-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

用于安装外部热敏电阻的 A (A1至 A5)和 B (B1至 B3)系数的模型公式是多少?

我使用了 TI 站点上提供的基于 Excel 的工具来计算系数、但我在计划手动调整系数值的温度范围内遇到非线性误差。

这需要了解每个系数的角度。

谢谢、

Vishal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    以下是 bq78350系列热敏电阻 Coef 计算器电子表格的链接: www.ti.com/.../SLUC568 、用于确定正确的系数。 注意:请勿更改默认值中的 rc0和 ADC0。

    有关 bq78350温度数据的更多信息、请参阅 http://www.ti.com/lit/slua726的第2.2.3节

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryan 的快速回应。

    尝试适应曲线、得到的响应精度在0.3摄氏度以内



    此致、
    Vishal