This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:浪涌电压能力

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637765/lmr14030-q1-surge-voltage-capability

器件型号:LMR14030-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LMR14030-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
JASO D 001-94是否有任何测试数据? 他们想知道 IC 是否能够承受这种浪涌电压。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不相信这种测试是完成的。
    我将询问应用工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。 我们期待您的反馈。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们没有这个测试。 我将对此进行仔细检查。

    该器件的最大输入电压为44V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有 JASO 测试。 对于浪涌电压、我唯一可以向您展示的是最大 Vin=44V。 谢谢!