This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/tps568215:Webench 和 TINA-TI 之间存在负载瞬态仿真差异

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636987/webench-tools-tps568215-load-transient-simulation-diverge-between-webench-and-tina-ti

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我已经通过 WebBench 运行了以下项目:

瞬态负载响应:

我将设计导出到 TINA-TI 并对其进行了修改、以使用一些开关和电流发生器来模拟仿真(请参阅下文)。

我得到以下结果:

最后、我想查看 FPGA 设计具有高去耦电容的电源行为、这就是我进行此测试(完整性检查)的原因。

我缺少什么?

在 ise2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1450079_5F00_109.tsc 中 、是 TINA 文件(我希望附件能够正常工作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、我的问题是两个图上显示的振幅差异、在 Webench 上大约为1%瞬态、在 TINA 上高达5%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elder、您好!

    1、我认为仿真工具无法显示 Vin 纹波和 Vin 行为。 如果您想了解 Vin 行为、可以使用 EVM 来运行负载瞬态。

    如果您没有 EVM 板,我可以帮助您进行测试。

    2,您说 TINA 和 webench 之间的振幅有一些变化,我将仔细检查,然后回答您的问题。

    Edwin Zang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1 -现在我不关心 Vin。 让我们重点了解一下输出电压。
    2 -您只需比较我提供的两个 Vout 图。 Webench 显示的 Vout 变化小于1%、而 TINA 显示的变化高达5%。 我希望我提供的信息、包括 TINA-TI 仿真文件、足以满足您或任何具有所需资质的 TI 人员复制我的结果并尝试弄清所发生的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elder、您好!
    今天早上,我手上没有电脑。 很抱歉无法帮助您直接检查。
    我现在打开您提供的 TINA 文件,发现当 IC 发生负载瞬态时,输出电流的上升时间和下降时间非常快。 它仅为1fs。 您可以检查组件 IG。 在 Webench 上、输出电流的上升/下降时间为30us。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、这很有道理。 上升/下降时间完全没有被我注意到。 我将对其进行更改并再次进行仿真。 非常感谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查负载的上升/下降沿、确保它们都相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edwin、我刚刚在调整了上升/下降时间后进行了仿真。 现在匹配接近完美。 输出电压上存在微小的偏移、但这可能是特定于仿真器或一些次要设置。 解决了我的问题。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edwin o Vental、我有两个后续问题。 它们与 Webench / TINA-TI 更相关、但我希望您能帮助我、或者指导我向谁提供帮助:

    1-我想添加与 Webench 建议的输出电容并联的电容、以模拟我的电路去耦电容的影响(对于此1V 电源、电阻约为2m Ω、电阻约为600uF)。 我在 Webench 中找不到一种实用的方法来实现它。 我尝试编辑原理图、但我发现编辑器太有限。 也许我看不到正确的地方,或者不够深入,但我没有找到路。
    2 -假设我需要像我那样使用 TINA-TI 进行一些仿真、我必须对具有电流发生器 IG1和开关的电路进行陪审员、以便在启动期间从纯阻性负载切换到 IG、从而对瞬态负载进行仿真。 是否有更直接的方法来实现它?

    谢谢你。

    较旧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elder、您好!

    1、我编写了一份有关 如何在 Webench 上添加组件的文档。 您可以参考它。

    2、您可以使用电流发生器 IG1 直接运行负载瞬态。 您可以设置 所需的 IG1时间和波形。  它不需要使用开关。

    e2e.ti.com/.../How-to-add-component-on-Webench.pdf

    Edwin Zang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    感谢您的观看、这对您有所帮助。 它为我节省了几个小时的试错工作。 不过、Webench 仿真似乎仅限于启动。 因此、无论如何、我都必须使用 TINA-TI 来检查瞬态响应。

    关于 IG1、我尝试直接使用它、但控制器未启动、可能是因为我将 IG1电流设置为4A。 但这并不是一个大问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elder、您好!

    是的、 已为启动仿真启用编辑原理图选项。  如果要运行其他类型的仿真、可以双击原理图上的组件。 您可以遵循 以下文档。

    在 TINA 中、在软启动期间、请设置0输出电流。 您可以按如下方式进行设置。

    e2e.ti.com/.../0456.How-to-add-component-on-Webench.pdf