This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77PL900EVM-001:EVM 板上某些部件的角色。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636595/bq77pl900evm-001-role-for-some-parts-on-evm-board

器件型号:BQ77PL900EVM-001

大家好、团队成员

我的客户询问 C16和 C18在电路中的作用是什么。

我认为 C16和 C18是 MOSFET (充电和放电 FET)的缓冲电路。

是这样吗?

他问为什么 C36和 C37是并联的。

请检查并回答。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    C16和 C18是 FET 的 ESD 旁路电容器、因此有一条返回电池的高频路径。 这些 FET 串联在一起、因此如果发生短路(单个故障)、它不会绕过 FET。
    C36和 C37也是用于电池组端子之间高频路径的 ESD 旁路电容器。 它们也会再次串联、这样一个上的故障就不会使电池组短路。 当然、该 EVM 具有用于瞬态抑制的电容器组 C26至 C35、任何单个故障都可能使 PACK 输出短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!