This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116F:允许的最大复位引脚上升和下降时间

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637862/tlc59116f-maximum-allowable-reset-pin-rise-and-fall-times

器件型号:TLC59116F

允许的最大复位引脚(RHB 封装中为#24)上升和下降时间是多少?  我们要将 RS 网络连接到复位引脚。

顺便说一下、是否有专门用于 LED 驱动器论坛的搜索功能?

感谢你能抽出时间并提供帮助。

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更正:我们希望将 RC 网络连接到复位引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您能否参阅重置数据表第8页以了解详细规格?

    是的、您可以将 RC 置于复位引脚中。

    如有任何问题、请告诉 我、谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    夏季-

    感谢您快速回复我们是否可以将 RC 网络放置在复位引脚上。

    关于:
    >>您能否参阅重置数据表第8页以了解详细规格?

    我查看了第8页、找不到任何复位引用。 我不想假设第8页上有某种引用在它不显式时复位。

    我希望在 TLC59116F 数据表中看到的是、复位引脚具有施密特触发输入或某种类型的输入迟滞规格。 或某种类型的输入最大允许上升和下降时间规格。

    再次感谢您的参与和帮助。

    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    很抱歉,在第6页,您可以看到要求是10ns 脉冲,任何其他问题请告诉我,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    夏季-

    感谢您的澄清。 我们在满足10nSec 最小复位脉冲宽度方面不会有任何问题。 µsec 我们在 RESET 引脚上使用 RC 网络、RESET 引脚上的上升和下降时间将为10至20 μ s -这是问题所在。 (µsec 您的上述答案、复位引脚上的上升和下降时间为10至20 μ s 不是问题。)

    我明天会检查您是否有其他意见。 此时、我将单击"这解决了我的问题"。 感谢您的帮助、我们非常感谢您的帮助。

    Dave