This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:异常启动

Guru**** 2410080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636368/lm27402-abnormal-start-up

器件型号:LM27402

大家好、

下面是 Shawn、现在客户遇到 启动问题、下面是原理图、在无负载的情况下测试了以下波形:

 1、EN 使能前的输出电压为何?

2、 EN 的输入电容 C6889更改为1uF、电阻更改为 R6400=2.2k。 波形上没有返回槽、但输入电压将 按如下方式下降、然后正常启动。 为什么输入电压被拉低?

 SS 引脚的电容增加至56nf、输出电压具有2V 的过冲。 几次之后  ,它将正常启动。  

Vout = 3.3V 时的波形如下所示。

5.现在屏幕打印 VMO4AE 和 VM04AF 的 IC 出现上述问题,VM09AD 没有此问题。 我已经按照客户的配置测试了 EVM、看不到这个问题、EVM 的 IC 屏幕打印是 VM24AD。

您能帮您对这些问题发表一些意见、非常感谢。

此致、

肖恩·尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、
    按问题的顺序排列。
    电气表中的 EN 电压为1.1V、是经测试的导通电平。 实际电压可能更低。
    使用了什么输入电压源? 它是否受电流限制? 由于输出电容器的浪涌电流、它也可能会达到启动时的电流限制。
    3.和4. 请通过将 R6400更改为1.65k 来尝试。 C6889可以移除、Vin 的上升时间很慢、所以最好在 Vin 达到合适的值后让 EN 越过阈值。 在本例中、我为 EN 选择了7V 的输入电压、以交叉0.8V。 这将确保在器件打开之前 Vin 正常工作、并应解决您看到的一些问题。
    5.不同的屏幕打印是指不同的批次代码。 查看上述内容后、我们可以进一步探讨这一点。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mathew:
    感谢您的回复。 我将促使客户测试3和4。 但我仍有两个问题:

    电气表中的 EN 电压为1.1V、是经测试的导通电平。 实际电压可能更低。
    原则上、在 EN 超过1.1V 之前、它不会打开、为什么在启动期间输出电压下降到低电平?

    使用了什么输入电压源? 它是否受电流限制? 由于输出电容器的浪涌电流、它也可能会达到启动时的电流限制。
    电流不受限制。

    5.不同的屏幕打印是指不同的批次代码。 查看上述内容后、我们可以进一步探讨这一点。
    屏幕打印的每个数字的含义是什么?

    此致、
    肖恩·尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、
    数字指生产日期代码、制造地点代码等

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪个器件是使用 LM27402MH 或 LM27402SQ (封装差异)的器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    我们使用 LM27402SQ、只是封装不同? 性能有何差异?

    此致、

    肖恩