This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:LM5008的精度

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637561/lm5008-the-accuracy-of-lm5008

器件型号:LM5008

工程师好、

 我想知道 LM5008的精度、请为我提供一些支持。

此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jenny、

    我假设您正在要求输出电压精度? 反馈基准的精度为+/-2.1%。

    反馈电阻器容差将是一个额外的误差。

    请注意、在-40C 至125C 的整个温度范围内、为反馈基准提供的限制是较差的情况。 如果温度范围明显减小、则反馈基准的精度将显著提高。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的帮助、对我充满希望。

    此致、

    Jenny