This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:器件标识和 EN 演示、上电故障

Guru**** 2560870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636392/lm27402-device-marking-and-en-demo-power-up-fail

器件型号:LM27402

我的几个板加电失败、我们检查了顶部的丝印。顶部带有 VMD04AE 的芯片总是加电失败。顶部带有 VMD09AD 的芯片总是加电成功。我们测试了超过10个。

1.can 您已了解器件标识的含义?VMD04AE 和 VMD09AD 之间有何区别

2.ca您是否已随 EVM 板上 LM27402的 EN (引脚5)原理图随图随带?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     不同的数字指的是批次代码。 我已就类似问题对 Shawn 作出回应、并要求尝试进行更改。

    2.随附 EVM 原理图。 EN 电阻器是开路的、有一个内部上拉电阻器来打开器件。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    1.我知道它是指批次代码。您能解释 VM04AE 代表什么吗?比如日期、工厂?

    在 Ren1和 Ren2开路的情况 下、电路正常工作。但当输出开始上升时、Vin(12V)仅为3V。

    在我的设计中有几个 lm27402、由于 电源序列要求、我现在使用 EN 上的 RC 电路来延迟 lm27402加电时间。

    在 Ren1 (10K)和 Ren2 (2K)开启且 Cen (100nF)的情况下、具有"VM04AE"的芯片偶尔会发生加电故障、具有"VM09AD"的芯片工作正常。

    因此、导致此问题的两批产品中大部分存在差异。您是否有任何建议来控制 EN 以满足加电要求?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题  非常紧急、请抓紧时间、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我返回生产日期代码解码器。

    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪个器件是使用 LM27402MH 或 LM27402SQ (封装差异)的器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请给我一张日期代码的照片。 请回复:mathew.jacob@ti.com:同时系统中的错误也没有提醒我您的回复。