Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQSTUDIO 主题中讨论的其他器件:BQ40Z60、
大家好、
希望能够快速了解 BQSTUDIO 1.3.54设置。 我已导出 bq40z60的.gg 文件(DataFlash、非默认值)进行分析、发现它未以预期的 CSV 格式导出。 相反、它将空格作为分隔符而不是逗号。 使用在 Windows 7上运行的1.3.54版的新下载。
我的同事能够使用自己的计算机导出相同的文件并获取 CSV 格式。 我查看了设置、但找不到格式设置。
我在设置中是否缺少某些内容、或者在安装过程中是否执行过/未执行过这些操作?
此致、
海登