This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:TLV70433最大输出电流能力

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637872/tlv704-tlv70433-max-cout-capability

器件型号:TLV704

TLV70433上的最大输出电容是否有限制?  我正在尝试了解以下情况:

它 可以 处理200uF?

它 可以处理47uF 电容和 650欧姆和100uF 的串联 RC 吗?

请告诉我。

谢谢、John Garrett、TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    虽然我们没有指定的最大电容、但在输出端放置如此大的电容时、可能存在应用特定的限制。 由于高电容、您将经历大量浪涌电流、然后电流限制生效后会缓慢启动、以限制浪涌电流。

    如果您尝试对下游负载的电源轨进行滤波、将滤波器和额外电容放置在 LDO 的输入端将具有相同的系统级效应、而无需费力地将 LDO 启动到如此大的容性负载中。

    非常尊重、
    Ryan