This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:能否为共享相同千兆位以太网连接的2个802.3af 器件供电

Guru**** 2562160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637595/tps23861-can-i-power-2-802-3af-devices-sharing-the-same-gigabit-ethernet-connection

器件型号:TPS23861

我有一个应用需要为路由器和共享相同千兆位以太网连接的摄像头供电。  是否可以为两个器件供电?  如何将器件与 TI 802.3芯片电源隔离?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您能更清楚地回答您的问题吗? 您是否询问通过其中一个器件进入 PSE 的 PD、或者 IP 摄像头和路由器是否在板级连接(使用相同的 PoE PD 电路)?

    最棒的
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在尝试为2台以太网连接设备供电。  一侧的路由器和另一侧的摄像头。   相同的物理以太网 、因此中间的电源为两端供电。  这有道理吗?   

    我还有一个连接问题  、我计划使用嵌入了 PoE 磁性元件的附加以太网插孔。  您能告诉我连接到 TI PoE 电源芯片的正确引脚吗?

    谢谢

    Marke2e.ti.com/.../LPJ0012GDNL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7824.LPJ0012GDNL.pdfsorry的 eethernet 连接器错误。  这是千兆位、这是我的选择。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您希望使用多少 PSE 通道和 PD 控制器?

    如果路由器和 IPC 的总功率在类型1以内、则可以使用具有两个不同输出的单个 PSE 通道和单个 PD 加反激式控制器、这些输出也可以实现与 PSE 侧的隔离。

    如果功率较大、您可以使用两个 PSE 通道和两个 PD 控制器(包括两个反激式控制器)为路由器和 IPC 独立供电。

    谢谢你。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Gig_5F00_RJ45_5F00_Magnetics.pdfThanks以获取信息。  因此、如果我正确理解、我可以使用 TPS23861芯片的2个通道 、一个用于 THR 路由器、一个用于 IPC 、我可以为每个器件提供 PoE+?  我的计划是为每个器件使用2个通道。  我是否需要在 具有内置磁性元件的 RJ45之间的数据导体之间提供任何隔离?

    您能不能为我的具有内置磁性元件的以太网插孔布线提供帮助。   我要附上连接器的原理图。  我不太确定要将哪些引脚连接到 TI TPS23861芯片的输出。  我知道芯片子(+&-)。  我是否将所有的+和-连接到芯片的2个引脚。  我看到在 PCB 板侧的数据引脚上是清晰的、我是将+48V (电源)施加到 VC++还是 VC-、还是从 TI 芯片输出?   我要将 MDCTL1-4引脚连接到什么?  

    感谢所有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您可以使用 PSE 的两个通道来实现高达4级的功率、这不是 PoE+、而只是类型2 PD。 一个通道用于 IPC、一个通道用于路由器。 两个通道都可以通过一根以太网线。 请注意每个通道的功率限制。 如果您需要非标准的高功率 PoE、则必须为一个端口使用两个通道。
    您不需要提供隔离、因为您提到的 RJ45已经具有数据变压器。
    如需正确连接、请访问我们的 TPS23861EVM、链接如下:
    www.ti.com/.../sluuay8d.pdf
    MDCTL1-4可以悬空。

    非常感谢。
    此致
    Jack Chen