This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF1933:工作温度

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: REF1933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637518/ref1933-operating-temperature

器件型号:REF1933

您好!

我正在寻找 TI 人员来确认该器件的工作温度。  在数据表的"绝对最大值"部分中、说明"工作温度"为-55°C 至125°C。  这似乎与"封装信息"部分相冲突、该部分将所有器件描述为-40至125C。  对于客户要求、我们需要选择支持-55C 的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    REF1933支持-55C 至125C、将在-55C 下工作。 正是我们将器件 EC 表规格从-40C 更改为125C。 55C 下器件的规格可能接近-40C、但我们不会在该温度下描述器件的特征。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Marcoo。 您是否可以通过电子邮件向我发送类似的回复? 这比线程中的文本副本更适合我的记录。

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我没有您的联系信息、但可以随时联系您当地的 TI 代表、他们可以让您联系我或发表声明、以供您记录。

    -Marcoo Z