This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:启用 EDV 补偿

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637173/bq78350-r1-enable-edv-compensation

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

您好!

我无法启用 EDV 补偿。 无论电流是多少()或 temp(),当达到3.000V 电池电压时,SOC 始终为0%,甚至在更高的电池电压下也是如此。 SOC 曲线看起来平滑、没有7%或3%的主要阶跃。 我希望在高负载时 EDV0会低得多。 但是、由于我的 SAD EDV0固定在大约3.000V 的电池电压上。我为我的特定电池(8S1P LG HE4)执行了 GPC 以获得适当的 CEDV 系数、并将它们写入闪存。

您能不能帮助我、IAM 此刻正在挣扎。

我的设置为:

EDV_CMP = 1

FIXED_EDV0 = 0

过载电流= 15000

(二

GPC 报告:

GPC CEDV 工具、rev = 46       
当前时基故障中使用的配置       
NumCellSeries=8       
CellTermV=3000       
ChemType=1       
VoltageColumn=1       
CurrentColumn=2       
TemperatureColumn=3.       
ElapsedTimeColumn=0       
FitMaxSOC%=12       
FitMinSOC%=6       
LearnSOC%=7       
      
由 FIT 生成的 CEDV 参数。 如果 EDVV 位被设定为1、在写入数据闪存时、EMF 和 EDVR0必须被串行电芯的数量乘以       
      
EMF   3402    
EDVC0   119    
EDVC1   0    
EDVR1   5310    
EDVR0   81    
EDVT0   4271    
EDVTC   9.    
VOC75   31560    
VOC50   30504    
VOC25   30032    
      
      
EDV2点的建议 SOC 偏差容差在 低温条件下小于5%、在室温和高温条件下小于3%       
      
下面给出了每个文件的这组参数的偏差       
      
文件   SOC 错误、通过百分比    
roomtemp_lowrate.csv   0.864998615487933   1.
roomtemp_highrate.csv   -0.805692068228198    
hightemp_lowrate.csv   0.895352440340418   1.
hightemp_highrate.csv   0.0979537123601064   1.
lowtemp_lowrate.csv   0.319746963331598   1.
lowtemp_highrate.csv   -0.938058020297276   1.
      
偏差在建议范围内。 CEDV 参数适用于对监测计进行编程    

「香港

室温下的放电、高速率:

室温下放电、速率低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将在星期一对此进行研究

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您可以分享您提交给 gpccedv 的文件及其返回的结果吗? Aso Ps 共享您运行的测试的日志文件、这些测试的上面有图片。

    为了运行测试、ps 设置[EDV_CMP]=1并发出复位、然后重新运行测试以查看是否有用。

    在附加您的文件时、请正确命名它们、以便我知道是哪一个

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我上传了 gpccedv 报告以及我提交给 gpccedv 的文件。

    很遗憾、我没有记录我在上面发布的曲线。 我将使用记录的数据再次运行测试周期、并在测试准备就绪后立即共享。

    感谢 help.e2e.ti.com/.../CEDV_5F00_calculation.zip

    e2e.ti.com/.../CEDV_5F00_calculation_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚完成了两个周期、[EDV_CMP]=1 +复位。 CEDV 系数是我在上面发布的系数。

    记录的数据: e2e.ti.com/.../logged_5F00_data.zip

    roomtemp_lowrate _CEDV_ON


     

     

    roomtemp_highrate _CEDV_ON


     

     

    Martin