This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808G18DBVR 中 RESET 引脚的驱动强度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637118/drive-strength-at-reset-pin-in-tps3808g18dbvr

主题中讨论的其他器件:TPS3808

您好!

我们使用  TPS3808G18DBVR IC 生成复位信号。

我们的应用是将来自该器件的 RESET OUT 信号连接到10个其他输入器件。

我们计算出10#器件输入端的总输入电容大于100pF。  

从 TPS3808G18DBVR 数据表中、CL RESET = 50pF。

 是否可以使用 TPS3808G18DBVR 器件驱动10#器件? 那么什么是复位引脚上的 tpd?

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维亚

    我认为这里的重要说明是每个输入需要多少电流? TPS3808仅在/RESET 引脚上具有最大5mA 的输出电流、可用于为其他器件的输入供电。 请在其他器件的输入引脚上提供所需的电源电流、如果它们加在一起小于5mA、那么您应该能够为这些器件供电。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。

    输入端所需的总电流为150uA。

    总输入电容大于100pF。

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果每个器件的输入电流仅为150uA、则通过适当调整上拉电源和上拉电阻器的大小、您应该能够驱动5mA/150uA =大约30多个器件。 请告诉我是否需要任何其他支持。

    Michael