This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 太阳能供电的并联锂离子电池充电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637824/solar-powered-parallel-li-ion-cells-charging

主题中讨论的其他器件:BQ24210BQ25504

我必须错过一些东西、因为我似乎找不到任何显示并联配置电池的系统充电的产品或参考设计。 由于最终产品的形状、我们正在考虑制作一个可能包含3个串联电池组、然后并行运行2或3个电池组。 我查看过的所有充电器和电量监测计仅讨论串联配置的电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    您看不到任何东西、因为并联的电池只能被视为单节电池单元、因此在充电或电量监测方面没有任何具体的考虑因素、这与串联电池时不同、当串联电池时、电压会随着中的电池节数的增加而增加 串联电压增大。 从电量监测角度来看、随着并联电池数量的增加、容量也会增加、这在设计容量寄存器中的电量监测计中有所考虑。

    如果您有其他问题、请告诉我

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的快速回复。 但是、如果您将电池并联、当1节电池充电或充电方式不同时会发生什么情况? 我想在充电周期开始时使用 CC 方法、然后它切换到 CV?

    我想使用 BQ24210、但这不能升压、我们想要使用单节太阳能电池(0.5V/2A)、所以可能需要使用 BQ25504?

    谢谢、
    乔治
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    您需要将充电器相关问题发布到充电器论坛。 是的、充电是 CC/CV、因此如果电池是并行的、那么它们将处于相同的电压。 因此、您需要确保使用的电池类型与处于平衡状态的电池类型相同
    谢谢
    Onyx